This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:配置内部基准缓冲器后的 VCAP1电压误差

Guru**** 2788295 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1432995/ads1292-vcap1-voltage-error-after-configure-internal-reference-buffer

器件型号:ADS1292

工具与软件:

您好!

我正在尝试验证我的 ADS1292电路板、如常见问题解答中所述:

[常见问题解答] ADS129x:如何验证 ADS129x 器件是否仍然正常工作?

下图显示了配置内部基准缓冲器的时刻。

VCAP1电压降至零、VREFP 变为1、65V、考虑4033V 内部电压。

2、42V 内部基准缓冲器的行为是简单的、但是 VREFP 下降至1V

我有两个板、它们显示相同的结果。

原理图如下图所示。

VCAP1下降和 VREFP 的行为是这样的、有什么原因吗?

损坏的组件是否会导致此行为?

谢谢!

Lenon R. Tuchtenhagen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenon:

    感谢您发帖。

    内部电压似乎按预期加电。 您能否探测所有 VCAPx 引脚并在配置寄存器之前和之后告知我结果? 您是否还可以共享要写入每个地址的十六进制值?

    谢谢。此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan!

    感谢您的回复。

    我 忘记将 CONFIG2寄存器的 MSB 设置为1了。
    现在、我正在写入0xB0、东西按预期运行。

    谢谢!

    列宁