This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1225:如果是温度0°C /、则 DRDY 引脚保持高电平442ms 如果是温度20°C、则只需17ms

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1425323/ads1225-drdy-pin-remains-high-for-442-ms-in-case-of-temperature-0-c-in-case-of-temperature-20-c-it-takes-only-17ms

器件型号:ADS1225

工具与软件:

嗨、团队:

在某些板上我们遇到了 ADS1225问题。
输入共模电压、即 DRDRY
Pin 保持高电平17ms。 则 ADS1225的结温为20度。 图像 ADS1225 (20度)。
当我们将 ADS1225冷却到0度时、在施加电源电压后、DRDY 引脚将保持高电平442ms。
图像 ADS (0度)。
您能告诉我这可能是什么原因吗?
大多数电路板不存在此问题。

DVDD/AVDD = 3.3VDC 旁路电容器4.7 µF
MODE = 3.3VDC
BUFEN/TEMPEN = GND

图像 ADS (20度)


图像 ADS (0度)


非常感谢您的答复!

此致、
Richard Schreck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard Schreck:

    我不知道温度对 ADS1225启动时间有任何影响。

    您在多少块电路板上看到了此问题? 你说"大多数人没有这个问题",那么有多少人有这个问题,在总数中有多少?

    如果您继续降低温度(或者我想升高)、是否会看到任何其他依赖关系?

    您是否在示波器而非逻辑分析仪上查看了输出信号、以了解模拟行为是否与数字表示相匹配、即没有较大的过冲/下冲、振铃、缓慢斜升等?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的快速回复、并对我迟到的答案表示抱歉。 与此同时、我们还针对您的问题进行了一些其他测试。 请参阅下面的说明:

    目前、客户约有500块板在使用中、目前有25块板显示了此问题。 此外、还在板上组装了1500pcs、可用于客户的产品中。

    在启动时间之后、ADS1225的工作不会出现任何问题。 转换时间和 AD 值都可以。

    仅当施加了电源电压且 AVDD/DVDD 引脚之前为0伏时、该问题才存在。 如果在施加电源电压之前 AVDD/DVDD 引脚的电压约为400mV、则不存在问题。

    我认为在这种情况下、IC 不会进行 POR。 该问题仅在 ADS1225进行 POR 时才存在。

    如果 IC 不进行 POR、则在施加电源电压后、DRDY 引脚保持低电平、并正常工作。

    如果我们改变温度、就不会看到任何其他依赖项。

    以下是使用示波器测量的一些图像。

    图像1 (10ms/div 信号 AVDD/DVDD 和 DRDY/DOUT)

    图像2 ((1ms/div 信号 AVDD/DVDD 和 DRDY/DOUT))

    图像3 (SCLK/div 信号 DRDY/DOUT 和50 µs)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard Schreck:

    仅当施加了电源电压且 AVDD/DVDD 引脚之前电压为0伏时、才存在此问题。 如果在施加电源电压之前 AVDD/DVDD 引脚的电压约为400mV、则问题不存在。[/QUOT]

    要明确一点、这意味着每次您打开系统电源时都会发生问题、因为此时电源电压始终为0V? 然后您必须将功率降至~400mV、以便 POR 触发、然后一切都正常运行?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    在不良电路板上、在我们施加电源电压后、DRDY 引脚在20度保持高电平15ms。 参见图1。

    如果我们将 ADS1225的温度冷却到10度、在我们施加电源电压后、DRDY 引脚将保持高电平600ms。 参见图2。

    如果我们将 ADS1225的温度冷却到0度、则在施加电源电压后、DRDY 引脚将保持高电平974ms。 参见图3。

    问题在于、这取决于温度、DRDY 引脚保持高电平的时间。

    您对某些 ADS1225显示该行为的原因有什么了解吗? 使用良好的电路板时不会出现此问题。

    在这些正常电路板下、DRDY 引脚保持高电平约17ms (无论温度如何)。

    测量的引脚分配

    AVDD/DVDD = 3.3VDC

    BUFEN/TEMPEN = GND

    MODE = 3.3VDC

    SCLK = GND

    START = GND

    图像1 (50ms/div 温度20度)

    图2 (200ms/div 温度10度)

    图3 (500 ms/div、温度0度)

    希望您能给我们一个关于这个问题的想法。

    此致、
    Richard Schreck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard Shreck:

    在您的第二篇文章中、您认为只要 AVDD 上存在某个电压并且不存在温度依赖性、看起来就像这样-对吗? 我只是感到困惑,因为这最后一个帖子似乎是你的第一个帖子的重新发布,即使你发现一些(似乎)不同的行为在中间

    您如何冷却 ADC? 是否使用某种冷冻喷剂? 还是使用热处理室?

    仅供参考、本周我正在出差、因此我的回复可能会延迟一点、直到下周

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    是的、温度依赖性是主要问题。 我们现在看到了相当多的 ADC、这些 ADC 会因温度而出现这种非常不寻常的行为。 

    我们有不同的冷却方法。 无论我们是缓慢降低气候柜中的温度还是使用冷喷雾、还是在夜间将电路板放在室外。 我们始终看到、根据某些电路板上的温度、PIN 保持高电平的时间越长、越冷。 是的、当电压完全关闭时、会始终发生这种情况。 我们需要解决这个问题、我认为这种行为不是标准行为。 一般而言、我们库存中有数以千计的 ADS1225、而且现在应该使用、但我们的客户对那些已经使用的产品有着严重的问题。 因此、我们主要问自己以下问题、希望得到您的答复: -您是否有任何想法、我们在这方面可能会造成这种错误的做法是什么? (我们在模数转换器方面拥有超过30年的经验、我们在该领域拥有丰富经验的专家现在也在研究该技术、但以前没有人见过此类影响) -这是否会成为 ADS 中的生产缺陷? 这是我们目前所相信的。。

    期待您提出这样的想法。
    此致、

    Richard Schreck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard Shreck:

    我以前没有在这些器件上看到过此问题、而且我们多年来已出厂很多、因此很难提供有关如何处理的反馈。 让我再问一些问题:

    • 根据您提供的信息、似乎有一些器件表现出这种行为、而有些器件没有-这是正确的吗? 您是否已尝试将"良好"的设备替换为"不良"的设备、以查看问题是否出在设备或主板上?
    • 您还说过"我们现在看到很多 ADC 都有这种非常不寻常的行为..."。 这是否意味着您看到的内容超过最初的预期(您最初说的是500人中的25人、即5%)?
    • 客户似乎发现了此问题-正确吗? 在将这些电路板投入生产之前、您是否执行过热测试? 我只是想知道、如果主板在发货时"良好"、然后出现了问题、或者在发送给客户之前这种行为是否根本没有特征?
    • 如果温度升高到>20度、DRDY 高电平时间是否会缩短?
    • 相对于整个温度范围内的 DRDY 高电平时间、不同器件之间是否存在任何一致性? 例如、您能否为在您测试的三个不同温度(0、10、20)下所有25个"坏"板的 DRDY 高电平时间提供一个表格? 或者器件之间是否存在很大的差异?
      • 特定设备的一致性如何? 例如、如果您在一个电路板/ADC 上从20到10再运行到0、然后再运行到20、接着运行10、然后运行到0、然后持续可能10个周期、依此类推、那么 DRDY 高电平时间读数是否一致? 还是会有很大的变化?
    • 能否发送系统原理图?

    -Bryan