This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675A:输出电阻:测量设置?

Guru**** 2787535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1424451/dac5675a-output-resistance-measurement-setup

器件型号:DAC5675A

工具与软件:

您好!

如何测量数据表第6页的表7.5中的参数"输出电阻"(300k)? 应应用哪种设置?

提前感谢您、此致、

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    DAC 将上电、因此输出将符合要求、然后使用 DMM 进行测量。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、例如、可以选择最低代码、并且可以通过将 DMM 设置为欧姆来测量电阻、而该通道设置为最低电流、然后选择最高代码来测量另一个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、我们尝试测量了电阻、并得到了两个通道的2.4E8和2.6E8四舍五入的结果、每个通道通过代码(0和16383)选择最小电流。 这比产品说明书中的典型值为300k 远。 这是否仍然有效、或者我们是否出了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    是在每个输出桥臂到接地还是在两个输出之间进行测量?

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从每个输出桥臂到接地、将测量输出的代码应用为最小电流(因此只有与理想电流阱并联的输出电阻保持不变)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新测量、新发现:

    我们再次使用不同的万用表测量了从每个输出端子到 GND 的电压

    Keithley DMM6500设置为1M 范围和100k 范围会根据代码(0和16383)给出25.4k 和25.7k 的值、从输出到 GND 的电压为0.254V 和0.257V、流经 DAC 的电流为10 µA。

    Fluke 87 V 手持式万用表再次为我们提供了254k 和257k 的值、具体取决于代码、从输出到 GND 的电压仍然是0.254V 和0.257V、这次流经 DAC 的电流为1 µA。

    将3.3V 电压施加到两个串联的50R 负载电阻上、测量每个电流以及从电流输入到 GND 的电压并根据这些值计算输出电阻时、 结果再次为2.4E8和2.6E8。


    使用更高恒流测量的输出电阻与数据表中提到的300k 的输出电阻更相似。
    为什么 DMM6500的价值较低? 数据表中测得的300k 电流是在什么恒定电流下测得的?

    编辑: 我们还尝试通过将 Keithley SMU 设置为恒定电流来测量电阻 ,并可以再现1µA 和10µA 之间的线性效应,在100µA 到10mA 之后 ,电阻发生非线性变化,并有一些跳跃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    遗憾的是、这款器件已经非常陈旧、设计团队已不再乐于开发此器件。

    最后、300千欧表示什么? 是不是想制作 DAC 模型?

    数据表中显示了如何端接 DAC 并连接到平衡-非平衡变压器或变压器、以创建和输出前端。

    请告诉我、最终目标是什么。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您发送编修。

    我们需要在此器件上执行耐辐射加固保障测试、输出电阻是我们要 在辐照剂量步骤中观察的参数之一。 因此、我们想要复制您用于尽可能获得数据表值的测量设置。

    您能给我们什么建议吗?

    谢谢!
    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    好的、明白。 请给我几天时间来联系您、以便调查这可能是如何测量的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    读完您的帖子后、我认为问题是您严格使用 DMM、这可能会使 DAC 输出不合规。

    我们建议使用 SMU 源表单元4wire、这样可以在同时进行测量的同时保持电压或电流。

    类似 Keithal Model 2400的东西在这里可以做。

    www.tek.com/.../2400-standard-series-sourcemeter

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我们可以使用 Keithley 2612 SMU 重现1uA 和10uA 恒定电流的电阻值。  

    如您所说的 DAC 合规性测试:我们的第一种方法是在输出被数字代码设置为0A 的典型用例期间测量电阻、同时向该引脚施加大约3.3V 的电压、从而产生非常高的电阻值(2.5E8)。

    当为输出设置代码以让满量程电流流动时、根据测量的电流和电压计算出的电阻自然非常低、在150欧姆的范围内。

    是否可以安全地假设在非常低的电压(远低于输出顺从范围)下使用1uA 的恒定电流测量300k?

    BR、

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    让我为您检查一下、马上联系您。

    请给我几天的时间来回应。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    很抱歉耽误你的时间。 我进行了一些检查、该器件非常旧、没有人事先知道输出电阻的测量条件。 假设您已在多个器件上自行执行测量、如果您在当前测量条件下具有特定的期望、最好情况是这样。 最好使用您可以轻松监控此值的方法。

    我现在将结束本次演示、但请告诉我是否可以提供额外的帮助。

    此致、

    Rob