This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424EVM:一个电路板发送错误数据

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1434859/adc3424evm-one-board-sends-incorrect-data

器件型号:ADC3424EVM

工具与软件:

您好!  

对于一个测试台、我有4个 ADC3424EVM 板、每个板采用相同的时钟(20MHz)、但具有90°相位。  

我们已经购买了5块电路板、其中一块无法正常工作(由于电路板不产生任何输出和发热、因此似乎是短路)。  

对于另一个、问题似乎出在 PLL、我从 FPGA 板获取了一些关于 ILA 的数据。

此捕获显示了来自两个电路板的帧时钟、参考时钟相同。

如果我将 ADC 置于测试模式斜坡、可以得到:  

如果我从信号发生器注入正弦、我将得到以下输出:  

寄存器在4个板上具有相同的配置。  

你有什么想法可以导致这个问题吗?  

此致、

Erwann Sourdin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwann:

    很抱歉出现问题。 我将通过电子邮件给您回复、以便解决此问题。

    我将关闭此帖子。

    此致、

    Rob