请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC3424EVM
工具与软件:
您好!
对于一个测试台、我有4个 ADC3424EVM 板、每个板采用相同的时钟(20MHz)、但具有90°相位。
我们已经购买了5块电路板、其中一块无法正常工作(由于电路板不产生任何输出和发热、因此似乎是短路)。
对于另一个、问题似乎出在 PLL、我从 FPGA 板获取了一些关于 ILA 的数据。
此捕获显示了来自两个电路板的帧时钟、参考时钟相同。

如果我将 ADC 置于测试模式斜坡、可以得到:

如果我从信号发生器注入正弦、我将得到以下输出:

寄存器在4个板上具有相同的配置。
你有什么想法可以导致这个问题吗?
此致、
Erwann Sourdin