This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61401:通道输出上无电压

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC61401, DAC61404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1432081/dac61401-no-voltage-on-channel-outputs

器件型号:DAC61401
主题中讨论的其他器件: DAC61404

工具与软件:

使用 DAC61401设计了定制电路板。 随附的是原理图。  

e2e.ti.com/.../DDAC-Schematics.pdf

全部四个通道的通道输出端没有电压。  

注释:  

  1. 已检查是否存在焊接问题、但未找到任何问题  
  2. 将 SENSEP 直接连接到通道输出引脚  
  3. 可以将内部基准设置为开启和关闭。 我们在引脚26上读出2.5V
  4. CLR 和 RST 线路保持在3.3V
  5. 寄存器、如所示进行配置
    1. 寄存器配置:
      1. SPICONFIG (地址03h):06h
      2. GENCONFIG (地址04h):00h
      3. BRDCONFIG (地址05h):00h
      4. SYNCCONFIG (地址06h):00h
      5. DACPWDWN (地址09h):00h
      6. DACRANGE (地址0Ah):00h
      7. 触发器(地址0Eh):00h
  6. 配置后检查 R 和 R/W 寄存器、以确保它们按预期设置。 寄存器按预期置1
  7. 读取 DEVICEID 并读取正确 ID。 下面是通信波形的示波器截图。  

我们更换了部件并执行了相同的步骤。

我们不会在通道输出端读取电压、也不确定 DAC 或电路板上的其他东西的初始化是否存在错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、  

    Sanjay 很快会进行审查并提供一些反馈。

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、
     
    我在您的原理图中看到了 DAC61404、在 E2E 主题中您提到了 DAC61401。 您使用的是 DAC61401还是 DAC61401器件?
    由于您的原理图中包含 DAC61404、我会假设您 使用的是相同的。   
     
    我再提供调试帮助。 请确认/提供以下详细信息。

    1. 已测量硬件上的 AVDD、AVSS、DVDD 和 IOVDD 电源电压、并确认值?
    2.安装 R30、R32、R35、R38;并移除 R24、 R25、R26、R27、R28、R29、 R31、R33、R36、R39。 C20和 C21。
    3.编写以下 SPI 命令 。提供的 DAC61404电源测量值根据数据表中的建议进行计算
      a. SPICONFIG [地址= 0x03]= 0x0A84  
      b. GENCONFIG [地址= 0x04]= 0x0000 >> DAC61404引脚26 应为2.5V、并确保未连接外部基准电压
      c. PWDWN [地址= 0x09]= 0xFFF0  
      d. DACx [地址= 0x10、0x11、0x12或0x13]= 0x7FFF >>相应的通道输出电压应为2.5V

    即使执行了这些步骤、您也无法在任何通道上获得 DAC 输出电压。 请 报告。

    注- 缺少用于 DAC61404电源引脚的和去耦电容器。

    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、



    DAC61404 DAC 代码数据左对齐、为此、需要将代码移位4位。 写入移位的 DAC 代码0xA900、这样将得到3.3V 电压
    请查看数据表中的 REGMAP 详细信息。

    注-我无法看到评论、但收到此查询的邮件。  

    谢谢!
    Sanjay