This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:如果 AIN_P=0V、EO=-2mV、该功能会如何工作?

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1434473/ads8689-how-would-it-work-if-ain_p-0v-with-eo--2mv

器件型号:ADS8689

工具与软件:

您好!

我的客户正在调查 ADS8689、  他们了解 AIN_P 可以在低至0V (min)的电压下工作、但即使在所有单极范围内、在 Ta=25degC 下、它也具有-2mV (min)失调电压误差、因此他们认为 ADS8689可能会识别为-2mV 输入。  在这种情况下、ADS8689如何工作?  如果输入电压甚至低于0V、并且 ADS8689的输出将为0x0000、它是否会识别为0V?

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎三、

    使用 ADS8689的单极范围时、AIN_P 输入上接地电位以下的任何电平都将转换为0x0000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom-San、

    非常感谢您的快速回复。

    此致、

    川崎义和