请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8689 工具与软件:
您好!
我的客户正在调查 ADS8689、 他们了解 AIN_P 可以在低至0V (min)的电压下工作、但即使在所有单极范围内、在 Ta=25degC 下、它也具有-2mV (min)失调电压误差、因此他们认为 ADS8689可能会识别为-2mV 输入。 在这种情况下、ADS8689如何工作? 如果输入电压甚至低于0V、并且 ADS8689的输出将为0x0000、它是否会识别为0V?
此致、
川崎义和