主题中讨论的其他器件: ADS8686S
工具与软件:
尊敬的 TI: 
我们的设计中采用了具有8通道输入和 RTD PT100 3线温度传感器的出色 ads1220产品、PCB 运行状况极佳。 
最近、我们做了一些 EMC 脉冲/浪涌/ESD 测试、在100VAC-24VDC 输入端注入2kV、并可能在3线 PT100线路和/或 ads1220周围产生一些噪声。 
我们遵循了该设计内层周围的电源去耦和布局组织以及接地平面参考设计。 
我们想知道我们是否可以添加任何建议或措施来保护 ads1220、防止其受到可能导致 ADC 测量值毛刺的外部扰动。 
此致、 
Zabieru。