This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220:针对 ESD/浪涌/脉冲噪声扰动的可能测量

Guru**** 2526730 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1432140/ads1220-ads1220-possible-measure-against-esd-surges-impulse-noise-perturbations

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件: ADS8686S

工具与软件:

尊敬的 TI:
我们的设计中采用了具有8通道输入和 RTD PT100 3线温度传感器的出色 ads1220产品、PCB 运行状况极佳。
最近、我们做了一些 EMC 脉冲/浪涌/ESD 测试、在100VAC-24VDC 输入端注入2kV、并可能在3线 PT100线路和/或 ads1220周围产生一些噪声。
我们遵循了该设计内层周围的电源去耦和布局组织以及接地平面参考设计。
我们想知道我们是否可以添加任何建议或措施来保护 ads1220、防止其受到可能导致 ADC 测量值毛刺的外部扰动。
此致、
Zabieru。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabieru:

    我将与我们的团队联系、看看我们是否有这方面的任何数据、以及我们是否可以提出有助于 EMC 的任何建议。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的天使、
    感谢您的持续支持和您对我关于我们正在使用的 ads1220产品的问题的支持。 如果需要任何进一步的内容、我将予以答复。
    此致!
    Zabieru。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabieru:

    我们还在研究这个。 我们将在下周早些时候与您联系、提供最新消息。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabieru:

    遗憾的是、除了数据表 ESD 等级上所述的数据外、我们没有特定于 ADS1220的其他 EMC/ESD 数据:

    我们提供了一份"精密 ADC 系统的 EMC 合规性测试"应用手册、其中说明了在 ADS8686S 上运行的某些 EMC 测试、您可能会觉得有用。

    它演示了 为每个模拟输入设计的外部保护电路、以保护 ADS8686S 免受电过应力(EOS)故障的影响、以及浪涌(IEC61000-4-5)、静电放电(ESD)(IEC61000-4-2)、电快速瞬变(EFT)(IEC61000-4-4)瞬态信号的影响。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的天使、


    感谢您对您的产品的回复和支持。
    感谢您分享信息和姓名。


    从浪涌(IEC61000-4-5)标准的角度来看、ads1220似乎准备就绪、直至2kV、这似乎是正常的、因为它不应直接暴露于从外部产生的浪涌上。
    一个问题/关注点是与外部 Pt100 3线传感器有关、我想应该对导线进行屏蔽、以防止浪涌附近产生噪声。 您是否有任何关于外部传感器连接的其他建议?

    ADS8686S 器件和 An 非常有趣、展示了 TI 防止 ESD 问题的先进规则、我注意到在 IGND 和 E-GND 之间的原理图 R/C 电路中、应该在我们的设计中复制该电路、以防止浪涌从 E-GND 进入数字 GND 或馈送 ADs1220的数字 VCC。

    如果 TI 存在有关这些隔离 R//C 电路的某些模型、我会有兴趣使用它们进行测试、以便了解对我们的设计可能产生的结果。

    此致、
    Zabieru。