This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE11612-SEP:USB2ANY、或具有 API 的替代 SPI 控制器

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, AFE11612-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1435581/afe11612-sep-usb2any-or-alternative-spi-controller-with-api

器件型号:AFE11612-SEP
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

 USB2ANY 能否与 AFE11612EVM-GUI 连接以与 AFE11612通信? 例如、下面的图表是否有效? 是否有可与 AFE11612EVM-GUI 配合使用的 python 接口?

下面的解决方案也需要我进行评估、以确定需要做出哪些努力来通过 Promira 串行平台连接到 AFE11612。 请告知是否有 API 可以与 GUI 进行交互以与  AFE11612-SEP 进行通信。 目标是避免为 SPI 接口从头开始编程每个位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caleb:

    GUI 旨在与 EVM 板上的 FTDI 控制器配合使用。 为了进行器件分析、您可以使用 USB 电缆将 EVM 连接到计算机、并使用 GUI 与其进行交互。 GUI 不能与 USB2ANY 或 python 脚本搭配使用。

    谢谢!
    Erin