This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:ads8866

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: RCV420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1434990/ads8866-ads8866

器件型号:ADS8866
主题中讨论的其他器件:RCV420

工具与软件:

大家好!!

 关于这款 AD 转换器、我有3个问题:

1)在规格中指出最小时钟频率为16MHz。 是否可以使用 Raspberry Pi 4通过 SPI 连接它?  

2)规格说明最大电压误差为4mV。 我当时想使用模拟多路复用器来选择数据通道的一个输入、以及零电压的另一个输入。 读零伏后,我会只是读数,从它减去值。 这是否是纠正失调电压误差的合理解决方案?

3)规格表明最大 FSR 为0.01。 我使用5V 作为 Vref ,所以最大误差是0005v。 所以我计划使用相同的多路复用、读取该值并调整所有电压读数。 我的问题是:这样做是否合理?

谢谢!

此致  

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    感谢您的问题。

    1. 在 google 上找到 Raspberry Pi 4的最大 SPI 时钟后、它看起来是关于125MHz 的、因此应该是兼容的。 但是、这取决于您计划使用的具体 Raspberry Pi 模型。 您可以查看其数据表。
    2. 是的、这应该没问题。
    3. 我不确定我是否理解。 您能详细说明一下吗?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samiha。 非常感谢您的帮助。

    我要做的是使用一个模拟多路复用器(8或16个输入)、将其馈入 RCV420 (来自德州的电流到电压转换器)、并使用低通滤波器为 ADC 馈电。 其中一个输入我计划测量 DE 5V 或最终电压范围、并通过读取该数据和调整所有其他通道来调整增益。 我的问题是,如果这是一个合理的解决方案,或者如果有任何更好的东西,我接受的建议。

    感谢您的帮助!

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    是的、应该可以。 我正在连接一个有关如何执行增益/偏移校准的视频: https://www.ti.com/video/5466249277001。  您的方法听起来相似、没问题。

    此致、

    Samiha