Other Parts Discussed in Thread: RCV420
主题中讨论的其他器件:RCV420
工具与软件:
大家好!!
关于这款 AD 转换器、我有3个问题:
1)在规格中指出最小时钟频率为16MHz。 是否可以使用 Raspberry Pi 4通过 SPI 连接它?
2)规格说明最大电压误差为4mV。 我当时想使用模拟多路复用器来选择数据通道的一个输入、以及零电压的另一个输入。 读零伏后,我会只是读数,从它减去值。 这是否是纠正失调电压误差的合理解决方案?
3)规格表明最大 FSR 为0.01。 我使用5V 作为 Vref ,所以最大误差是0005v。 所以我计划使用相同的多路复用、读取该值并调整所有电压读数。 我的问题是:这样做是否合理?
谢谢!
此致
Andre