This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们正在设计一个要求模拟电压范围为的电路 0至-12V 偏置 256个变容二极管 反向电压区域。 评估这些选项后、我们选择了 DAC61416 这一目的。 但是、我们想澄清一些技术细节:
电源要求 :
SPI 菊花链 DAC :
附加电路 :
附件为我们设计的简图、供您参考。
我们感谢您的支持、并期待您对这些问题的指导。
此致、
Meghla
尊敬的 Meghla:
请检查我在下面对每一个问题的回答。
电源要求 :
SPI 菊花链 DAC :
附加电路 :
谢谢!
Sanjay
我们正在考虑以下两种电源配置选项:
更好的选择 备选案文1. 是否可以使用这些电压进行设计。 您能否确认这是否可行、并说明如何选择这些电压值? 此外、您能否提供必要的指导 电压余量 最小频率是多少?
此外、的电压应该是多少 VIO 一个问题吗?
最后、您能否分享一下与相关的任何计算方法 功耗方面发挥着重要作用 DAC61416是否可以在这些条件下使用?
我们知道 DAC61416具有内部基准和输出缓冲器、但我们想确认是否需要任何额外的电路(例如外部缓冲器或放大器)来调节 DAC 输出、然后再将其施加到变容二极管。
作为参考、我们的应用要求如下:
感谢您的支持。 我们期待您就这些问题提供指导。
尊敬的 Meghla:
请检查我在下面对每一个问题的回答。
SPI 菊花链 DAC :
电源要求 :
谢谢!
Sanjay
尊敬的 Sanjay:
感谢您的答复。
1. SPI 菊花链:如果我们以最高时钟速度进行 SPI 通信,那么我们可以用菊花链方式连接多少台设备?
2.您能 为这种应用推荐高效的 TI DC-5V (1A 输出电流)和12V--13..5V (1A 输出电流)直流-直流转换器吗?
谢谢、此致、
Meghla
尊敬的 Meghla:
1. SPI 菊花链:如果我们以最高时钟速度进行 SPI 通信,那么我们可以用菊花链方式连接多少台设备?
- 您可以使用的最大时钟速度
1.7V < VIO < 2.7V 时的- 25MHz
2.7V < VIO < 5.5V 时的- 25MHz
* 请参考部分 7.6时序要求 《 DAC81416 数据表》。
2.您能 为这种应用推荐高效的 TI DC-5V (1A 输出电流)和12V--13..5V (1A 输出电流)直流-直流转换器吗?
- 我建议您使用 TI 的 直流/直流电源设计工具 webench。 您只需输入输入、就会 有多个 选项可供选择。 此外、您 还将获得设计、BOM/器件号和仿真选项。
webench 设计器工具链接- webench.ti.com/.../switching-regulator
如果需要更多帮助、请告诉我。
谢谢!
Sanjay
尊敬的 Sanjay:
我最近浏览了 WEBENCHpower designer 德州仪器(TI)提供的、我发现这对于设计人员来说是一个非常有用的工具。 我有几个问题、希望您能帮我解决:
对于我们的应用、我们需要转换 A 12V 输入电压至5V 输出电压 解决方案 输出电流为1A . 什么 最小电压 和 Vmax 我应该将值输入到工具中、为该应用找到合适的直流/直流转换器?
类似地、对于配置转换 12V 输入 最终目的 -13.5V 输出 、什么应该是建议 最小电压 和 Vmax 输入的4个估算值?
感谢您的帮助。
——
此致、
Meghla
尊敬的 Sanjay:
对于的原理图设计、我们有几个疑问 DAC61416 :
直流电压生成 :
DAC61416切换寄存器 :
此致、
Meghla
尊敬的 Meghla:
1. 您可以尝试适用于此应用的 TPSM63608
细节和指导 - 9.2.2设计2–具有负输出电压的反相降压-升压稳压器
注意-我对电源相关产品的了解有限、我想请您 在 E2E 上向电源管理团队提交与电源设计相关的问题。
2.切换功能允许仅使用硬件或软件切换功能在两个值之间切换 DAC 输出、而无需通过 SPI 命令写入 DAC 数据。 您可以使用切换功能根据切换输入生成方波、开/关信号或任何其他波形。 请您 浏览切换模式部分 8.4.1切换模式 规格。
谢谢!
Sanjay
尊敬的 Sanjay:
我们已经完成了的原理图 DAC61416 . 下面还有一些其他问题:
RESET 和 CLR 功能之间有何区别?
我们想澄清的不同角色 复位 和 CLR 传递函数。 具体而言、您能否提供有关每个功能如何影响 DAC 输出和寄存器的详细信息?
上电复位后配置值的保持
上电复位后、DAC 是保留其先前配置的值还是需要重新配置? 此外、如果我们要更改输出值、那么它的函数是 复位 或者 CLR —我们是否应该使用重置输出值而不丢失其他配置?
针对偏置256个天线元件的同步模式运行
我们的应用涉及使用 DAC 输出、通过独特的电压偏置256个天线元件。 您会推荐吗 小信号同步模式运行 或者另一种配置是否更适合实现一致、稳定的输出?
原理图审阅
我们附上了 DAC61416原理图。 您能否请您复查并确认它是否与设计规格相符、或者如果需要进行任何更改、请告诉我们?
尊敬的 Meghla:
请检查我 对下面每个问题的回答:
RESET 和 CLR 功能之间有何区别?
我们想澄清的不同角色 复位 和 CLR 传递函数。 具体而言、您能否提供有关每个功能如何影响 DAC 输出和寄存器的详细信息?
- 复位 : RESET [HW 或 SW]启动 POR 事件。 有关更多详细信息、请参阅数据表。
-页 复位(POR)时欠 : DACx1416包含加电复位功能。 在建立电源后、将发出 POR 事件。 POR 使所有寄存器初始化为其默认值、只有在1ms 上电复位延迟之后、与该器件的通信才有效。 POR 事件之后、器件设置为省电模式、在此模式下、所有 DAC 通道和内部基准都断电、并且 DAC 输出引脚通过10-kΩ 内部电阻器接地。
- CLR :此操作 将 DAC 代码设置为输出电压变为0V 的方式。 有关详细信息、请参阅数据表部分 8.3.1.2.3清除 DAC 操作
上电复位后配置值的保持
上电复位后、DAC 是保留其先前配置的值还是需要重新配置? 此外、如果我们要更改输出值、那么它的函数是 复位 或者 CLR —我们是否应该使用重置输出值而不丢失其他配置?
- POR 会将设备重置为默认状态。 如果只想清除 DAC 输出代码设置并保留其他设置、请使用 CLR 引脚。
针对偏置256个天线元件的同步模式运行
我们的应用涉及使用 DAC 输出、通过独特的电压偏置256个天线元件。 您会推荐吗 小信号同步模式运行 或者另一种配置是否更适合实现一致、稳定的输出?
- 使用 同步模式还是异步模式都无关紧要。 将 DAC 输出设置为电压后、它将保持该电压、除非您 更改 DAC 代码或执行其他操作。
原理图审阅
我们附上了 DAC61416原理图。 您能否请您复查并确认它是否与设计规格相符、或者如果需要进行任何更改、请告诉我们?
- 在工作条件下, DAC 输出的最小/最大阻抗[电感器+二极管]是多少? 如果电压非常低、请为每个通道添加串联偏置电阻。
-对 VIO 电源引脚使用0.1uF 去耦。
其余的事情都是好的。
谢谢!
Sanjay
尊敬的 Meghla:
那么这应该是可以的。 我仍然建议添加偏置电阻器 、以实现 设计稳健性、并且您可以自行决定。
谢谢!
Sanjay
尊敬的 Sanjay:
感谢您的答复。
关于、我们还有其他几个问题 菊花链配置 状态 DAC61416 . 根据我们对数据表的解读、我们认为更新顺序可能按如下方式工作:
或者、我们想确认、在菊花链配置中、 DAC 1的所有通道 首先配置这些寄存器、然后通过 SDO 引脚 时、我们逐个配置后续 DAC 的所有通道。
您能否确认以下哪些配置是正确的?
感谢您的帮助
尊敬的 Meghal:
这并不是完全正确、下面是菊花链的工作方式-
>> SDO 默认已启用、不应 禁用。
>>对应于命令的帧的每个24位彼此独立、在单个菊花链操作中无需相同。
>>第一个 CSZ 低电平
>>如果您查看下图、会发现3个24位帧
-前24位进入设备 A、
接下来的24位传输到器件 B、
- fanal 24位转到设备 C,
>>并且 任何器件 A、B 或 C 都不会接受这些3x24位数据、直到 CSZ 变为高电平。
>> 在 CSZ 变为高电平之前、数据将存储在器件中、但不会被激活。 只有在 CSZ 高电平运行后才会发生。
如前所述、在单个 菊花链帧中、每个24个数据集可以相同或独立(在本例中为3x24位数据)。 您如何配置每个器件。 即使 A、B 和 C 以链形式连接、您仍然可以 对每个器件执行独立的写入操作。
谢谢!
Sanjay
尊敬的 Sanjay:
感谢您的详细解释。
我们现在了解数据更新是如何发生的 通道1 在 DAC A、B 和 C 中实现。 以确认我们在更新时的理解程度 通道2 、是否通过选择中的下一个寄存器来继续执行该序列 DAC A、B 和 C 以此类推、每次通过每个 DAC 的全部16个通道进行一次一个?
我们希望确认解释是否正确、每个通道都会按与第一个通道相同的模式在链中的所有 DAC 上按顺序更新。
再次感谢您的指导!
此致、
Meghla