This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:板载时钟问题

Guru**** 2927130 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, ADC12DJ5200RFEVM, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1426623/adc12dj5200rfevm-on-board-clocking-issues

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594ADC12DJ5200RF

工具与软件:

我已经根据用户指南中的第7.2.2节添加和删除了用于将 ADC12DJ5200RFEVM 配置为板载时钟的元件。  运行 FS = 4000MSPS、JMODE62。  对此配置进行编程时、无法获得 SERDES PLL 锁定(ADC 中的4GHz 时钟)。  如果我对 LMX2594进行调整、我可以偶尔(但不一致)将 SERDES PLL 锁定、但随后 FPGA Rx 通道 CDR PLL 会出现间歇性故障、FPGA 不会向 ADC 发送同步。

我的设置使用默认外部时钟效果很好(7.2.1通过从 siggen 4 GHz 回流到 J10)。  EVM 的板载时钟是否仍应为 JMODE62提供足够可靠的时钟?  如果所有板载组件的示例 JMODE62配置不起作用、如何最好地进行故障排除?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我会有人为你研究这件事。

    电压和电流。 您或技术人员是否使用了全新的部件?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的技术人员采用了新的0201部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 Jeff 的确认。

    请在周一之前回复。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:是否有关于此问题的任何更新?  您是否能够使用板载时钟运行相同的配置?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    对于延迟、我们深表歉意。 我还没有机会在实验室中进行设置和测试、但我认为这可能会导致一个问题、那就是在 EVM SYSREF 的意外时钟模式下会生成并路由到 ADC。 我想可能是 sysref 信号未正确对齐、从而导致 ADC 重置其链路。 这可以通过查看寄存器0x208中 ADC 的 REALIZED 和 ALIGNED 位来检查。 如果 REALIGNED 位正在不断复位、这意味着链路正在接通和断开。 另外可以检查的是、进入 LMX 器件的参考时钟是正确的、LMK 之外的 FPGA 参考时钟也是正确的。 这也可能导致 FPGA PLL 失锁。

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然从 EVM GUI 获得不一致的结果-偶尔会在 ADC 上获得 SERDES PLL 锁定、但在重新配置时通常不会锁定(已尝试使用脚本和 GUI)。  确保每次测试结果一致的最佳方法是什么?  TI 配置似乎使 LMX 的 RFOUTB 断电、这样它就不会馈送 ADC 的 SYSREF 输入。 我已经尝试启用它、它会导致 SERDES PLL 失锁。  我已经看到当 PLL 锁定时、ADC 寄存器0x208中的 REALIGNED 位不断设置。  我已经深入到低级寄存器中、但下一步是开始检查所有寄存器并通过整个系统进行探测以验证每个阶段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    为了证明该 EVM、一个思路是尝试另一个 JMODE、例如 JMODE 3。 如果您在使用 GUI 和 HSDCPro、这应该非常容易做到。 如果 PLL 未锁定、则我怀疑在更改使用 LMK/板载时钟电路时存在焊料或元件问题。 尝试使用示波器来探测时钟进入 ADC 等的情况  

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMODE 3始终会通过我们为板载时钟 EVM 修改的 TI 配置文件获得 SERDES PLL 锁定。  我看到有些模式在工作、而其他模式不工作。  

    您是否可以确认板载时钟配置适用于 JMODE62 (fs = 4000MSPS)?  我正在使用 ADCxxDJxx00RF EVM GUI 1.3版(ADC12DJ5200RF 器件)。  这是最好的软件选项吗、或者我应该运行其他程序吗?

    谢谢!
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉耽误您的时间、我将在实验中把它设置好、再验证。

    您能告诉我您是使用我们的 JESD IP 还是 Xilinx IP 进行设置吗?

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:我们连接到一个 Microchip FPGA、并为收发器使用 Microchip IP。  该端可与 TI EVM 上的外部时钟配置完美配合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我明天会在实验室工作台上启动该演示并进行更新。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们已经验证这可以使用外部时钟工作、为了使这个运行、需要在"Clocking"选项卡的 GUI 中进行一些设置。 我会在下周初就我们的调查结果作出回应。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob -我们在使用外部时钟的这种模式/速率方面也取得了持续的成功。  但是、板载时钟(完全没有外部时钟)是我们看到问题的地方。 (用户指南第7.2.2节)

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能给我发送您的 EVM 的照片吗? 以便我可以看到焊接修改情况的特写?

    我们有一些客户进行了不正确的修改。 因此、最好能让我确认事情是否正确。

    此外、我还可以假设您在修改时使用了新的电容器和零欧姆电阻器? 这些元件未被重复使用?

    谢谢!

    Rob