Other Parts Discussed in Thread: ADS1119, ADS112C04, ADS8689, ADS125H02
主题中讨论的其他器件: ADS112C04、 ADS8689、 ADS125H02
工具与软件:
您好、使用 ADS1119测量±1V 直流电是否可行? 如果是、如何连接 ADC 输入? 是否有适用于该应用的应用手册?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alikaan:
ADS1119无法测量相对于 GND 的负电压。
但是、它可以测量负差分信号(AINN 上的电压高于 AINP 上的电压)、并且 ADC 输出一个负二进制代码(以二进制补码表示)。
但是、输入引脚相对于 GND 的绝对电压仍必须为正。
这在以下常见问题解答帖子中有详细说明: (+)[常见问题解答]我的 ADC 可以测量负电压吗? -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛。
一种潜在的解决方案是将其中一个输入引脚偏置、并对输入信号进行电平转换以支持 ±1V 测量。
例如、如果 AINN=1.5V、并且施加到 AINP=0.5V 至2.5V 的电压(±1V 信号电平位移)、ADC 将 以差分方式测量±1V。
此致、
天使
尊敬的 Alikaan:
您只需在输入信号和 GND 之间添加一个电阻分压器、然后在 ADC 使用双极电源时、使用 ADS1119测量底部电阻器的信号。 如果使用 ADS1119的内部电压基准且 PGA 增益= 1、则只需确保底部电阻器上的电压保持在+/-2.048V 范围内。
我们也有相当多的 ADC 选项本身支持+/-5V 测量范围、但所有这些 ADC 都有 SPI 接口。 是否可以接受 SPI 而不是 I2C?
此致、
Joachim Wuerker
尊敬的 Alikaan:
在这种情况下、您可以查看以下选项:
- ADS8689 (只需要一个单极5V 电源。 输入阻抗为1M Ω)
- ADS125H02(需要一个双极电源,例如+/-15V 电源。 输入阻抗为~1G Ω)
根据您的分辨率、通道数和数据速率要求、我们还提供其他 SPI 选项。 请随时浏览我们的参数搜索:
https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/products.html#3093max=12%3B12.288%3B12.5%3B15.5%3B10%3B10.24&sort=1130;asc&
此致、
Joachim Wuerker