This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1119:使用 ADS1119进行±1V 直流测量

Guru**** 2552780 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1119, ADS112C04, ADS8689, ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1434286/ads1119-1v-dc-measurement-with-ads1119

器件型号:ADS1119
主题中讨论的其他器件: ADS112C04ADS8689ADS125H02

工具与软件:

您好、使用 ADS1119测量±1V 直流电是否可行? 如果是、如何连接 ADC 输入? 是否有适用于该应用的应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    ADS1119无法测量相对于 GND 的负电压。

    但是、它可以测量负差分信号(AINN 上的电压高于 AINP 上的电压)、并且 ADC 输出一个负二进制代码(以二进制补码表示)。  

    但是、输入引脚相对于 GND 的绝对电压仍必须为正。

    这在以下常见问题解答帖子中有详细说明: (+)[常见问题解答]我的 ADC 可以测量负电压吗? -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    一种潜在的解决方案是将其中一个输入引脚偏置、并对输入信号进行电平转换以支持 ±1V 测量。

    例如、如果 AINN=1.5V、并且施加到 AINP=0.5V 至2.5V 的电压(±1V 信号电平位移)、ADC 将 以差分方式测量±1V。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    另一个选择是升级至 ADS112C04、该器件是一个提供双极电源功能的引脚对引脚兼容器件。  

    使用双极电源、您能够直接读取负电压(±1V DC)、而无需对输入信号进行偏置/电平转换。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、对于-5VDC 至+5VDC 的任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    您只需在输入信号和 GND 之间添加一个电阻分压器、然后在 ADC 使用双极电源时、使用 ADS1119测量底部电阻器的信号。 如果使用 ADS1119的内部电压基准且 PGA 增益= 1、则只需确保底部电阻器上的电压保持在+/-2.048V 范围内。

    我们也有相当多的 ADC 选项本身支持+/-5V 测量范围、但所有这些 ADC 都有 SPI 接口。 是否可以接受 SPI 而不是 I2C?

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPI 为我们正常。 请告诉我器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    在这种情况下、您可以查看以下选项:
    - ADS8689 (只需要一个单极5V 电源。 输入阻抗为1M Ω)
    - ADS125H02(需要一个双极电源,例如+/-15V 电源。 输入阻抗为~1G Ω)

    根据您的分辨率、通道数和数据速率要求、我们还提供其他 SPI 选项。 请随时浏览我们的参数搜索:
    https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/products.html#3093max=12%3B12.288%3B12.5%3B15.5%3B10%3B10.24&sort=1130;asc&

    此致、
    Joachim Wuerker