This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1114:I2C 上拉电阻的电压是否与 Vdd 不同

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1114, ADS1114L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1437298/ads1114-can-the-i2c-pullups-be-at-different-voltage-than-vdd

器件型号:ADS1114

工具与软件:

你(们)好

我们在 设计中使用了 ADS1114IRUGT。 我们的模拟输入范围为0-5V、因此我们已将该 IC 连接到5V 电源。 但 I2C 线路连接到工作电压为3.3V 的 IC。

请告知我们、我们是否需要电平转换器将5V 转换为3.3V、或者 ADS1114上的 I2C 上拉电阻是否可以为3.3V。

以下是我们的现有原理图、请告诉我们是否可以移除电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    很遗憾、我不得不告诉您、在这种情况下、您需要一个电平转换器。 该问题出在 ADS1114的 VIH 电平、即0.7 x 5V = 3.5V。 这意味着使用3.3V 的上拉电阻时、您将无法达到 ADS1114的逻辑高电平状态。
    如果主机控制器具有5V 容限 I2C 输入、则可以将总线上拉至5V。 这应该起作用。

    我们提供了一个可调节 VIL 和 VIH 电平的 ADS1114L。 只要主机控制器可以满足相应的级别、该器件就应该能够在您的情况下正常工作。 除了逻辑输入电平之外、该器件与 ADS1114相同。 遗憾的是、我们不提供采用 QFN 封装的 ADS1114L、否则这将是一个简单的开关。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     ADS1114IRUGT 是否可以在3.3V 电压下工作?而模拟输入可以提供给电阻分压器、然后馈送到 Ain0? 我们可以确保电阻分压器将 AIN0的电压保持在3.3V 以内? 这是否可行。 请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    是的、使用电阻分压器来衰减5V 信号、而为 ADS1114使用3.3V 电源当然应该可行。

    此致、
    Joachim Wuerker