This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:评估板和参考 FPGA 设计

Guru**** 2814435 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12QJ1600EVM, TSW14J59EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1435199/adc12qj1600evm-evaluation-board-and-reference-fpga-designs

器件型号:ADC12QJ1600EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J59EVM、TSW14J57EVM

工具与软件:

您好!

我开始 使用 ADC12QJ1600EVM、并且我有几个问题:

  1. ADC12QJ1600EVM 用户指南指出、推荐用于连接该夹层的 FPGA 载板是 TSW14J57EVM。 但是、在 ADC12QJ1600EVM 网站上、建议的载板为 TSW14J59EVM。 哪一个是正确的载板? 都适用吗?
  2. 是否有适用于 Vivado (TSW14J59EVM)/Quartus (TSW14J57EVM)的 FPGA 参考设计作为 FPGA 定制设计连接 ADC12QJ1600EVM 的起点?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    推荐的板是 TSW14J59 EVM、TSW14J57已停产。  

    就参考设计而言、目前我们仅支持 Xilinx 类 FPGA、目前无法支持 Intel 和 Quartus。

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的回答。

    我在哪里可以找到您提到的 Xilinx FPGA 参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    该设计是应要求完成的、因为这些设计适用于 ADC 器件、ADC 工作模式、ADC 采样频率和 FPGA。 申请设计的第一步是提交 TI JESD IP https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP 申请

    此致!

    Eric