Other Parts Discussed in Thread: ADS1231
工具与软件:
你(们)好
我们希望降低 AD7780的成本、
ADS1231是替代 ADI/AD7780的最佳解决方案吗?
如果是、您是否有比较表?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Alex、您好!
ADS1231是 AD7780的最佳替代品。 请在下面找到两款器件的比较。
|
竞品器件 |
TI |
|
|
参数 |
AD7780 |
ADS1231 |
|
该设计的链接 |
Σ−Δ 位引脚可编程低功耗 Δ-Σ ADC |
适用于阻性桥式传感器和称重称的24位80SPS 单通道 Δ-Σ ADC |
|
分辨率(位) |
24. |
24. |
|
采样率(max)(ksps) |
0.0167 |
0.08. |
|
输入通道 |
1. |
1. |
|
接口类型 |
特性 |
特性 |
|
引擎架构 |
Δ-Σ 转换器 |
Δ-Σ 转换器 |
|
输入类型 |
差分的输出 |
差分/单端 |
|
INL (FSR 的 ppm) |
±6. |
±8. |
|
μV 误差(μ V) |
±10. |
10. |
|
增益漂移(ppm/°C) |
±2. |
±2. |
|
多通道配置 |
可闻噪声 |
不适用 |
|
6 sigma |
目录 |
目录 |
|
基准模式 |
外部广播 |
外部广播 |
|
收发器功能 |
ADC 集成 PGA |
50/60Hz 抑制/振荡器/PGA |
|
工作温度范围(°C) |
-40 ~ 105 |
-40至85 |
|
价格|数量(美元) |
4.79 |
1.997. |
|
封装类型 |
14引线 SOIC 16引线 TSSOP |
SOIC |
|
引脚数 |
16. |
16. |
|
封装面积(mm^2) |
32.6. |
59.4. |
|
封装尺寸(长 x 宽)(mm) |
5.1 x 6.4 |
9.9 x 6 |
|
功耗(典型值)(mW) |
115.0 |
5.0 |
此致、
Jiyah Starks