This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:AD7780低成本解决方案

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1438351/ads1231-ad7780-cost-down-solution

器件型号:ADS1231

工具与软件:

你(们)好

我们希望降低 AD7780的成本、

ADS1231是替代 ADI/AD7780的最佳解决方案吗?

如果是、您是否有比较表?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    ADS1231是 AD7780的最佳替代品。  请在下面找到两款器件的比较。  

    竞品器件

    TI

    参数

    AD7780

    ADS1231

    该设计的链接

    Σ−Δ 位引脚可编程低功耗 Δ-Σ ADC

    适用于阻性桥式传感器和称重称的24位80SPS 单通道 Δ-Σ ADC

    分辨率(位)

    24.

    24.

    采样率(max)(ksps)

    0.0167

    0.08.

    输入通道

    1.

    1.

    接口类型

    特性

    特性

    引擎架构

    Δ-Σ 转换器

    Δ-Σ 转换器

    输入类型

    差分的输出

    差分/单端

    INL (FSR 的 ppm)

    ±6.

    ±8.

    μV 误差(μ V)

    ±10.

    10.

    增益漂移(ppm/°C)

    ±2.

    ±2.

    多通道配置

    可闻噪声

    不适用

    6 sigma

    目录

    目录

    基准模式

    外部广播

    外部广播

    收发器功能

    ADC 集成 PGA

    50/60Hz 抑制/振荡器/PGA

    工作温度范围(°C)

    -40 ~ 105

    -40至85

    价格|数量(美元)

    4.79

    1.997.

    封装类型

    14引线 SOIC 16引线 TSSOP

    SOIC

    引脚数

    16.

    16.

    封装面积(mm^2)

    32.6.

    59.4.

    封装尺寸(长 x 宽)(mm)

    5.1 x 6.4

    9.9 x 6

    功耗(典型值)(mW)

    115.0

    5.0

    此致、

    Jiyah Starks