This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:两个 ADC (ADS52J900)连接到 FPGA 中的单个 JESD 实例

Guru**** 2436850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1436012/ti-jesd204-ip-two-adcs-ads52j900-to-be-connected-to-single-jesd-instantiation-in-fpga

器件型号:TI-JESD204-IP

工具与软件:

您好!

我们需要将两个 ADC 与 ADS52J900连接到 FPGA 中的单个 JESD 实例。 ADC 将在4通道模式下运行。 我们是否可以将两个 ADC 连接到 具有8个通道的单个 JESD 上? 请参考随附的方框图。 另请向 ADC 建议对 fs (采样频率)时钟的任何特别注意事项。 是来自相同的源、例如  源自 JESD 内核 ref_clk 的时钟芯片。 换而言之、ADC 的 FS 时钟是否 需要与 ref_clk 同相参考?  谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trushal:

    是的、可以将两个4通道链路(ADC)连接到配置为8个通道的单个 JESD IP (正如您所做的那样、SYNCn 扇出到两个 ADC)。 为此、需要使用 SYSREF 同步 ADC。

    因为从 FPGA 生成 SYSREF、所以 FS 和 ref_clock 确实需要进行相位对齐。 即使这样、也很难在 ADC 上满足时序要求、因为您将有一个2ns 的窗口。 此外、我不确定您在此应用中是否需要确定性延迟。 总体而言、最好从公共源生成时钟和 SYSREF、并将输出馈送到 ADC 和 FPGA。

    此致、

    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    感谢您的澄清和建议。 是的、我们计划使用外部 ref_clk 和 sysref 源。

    谢谢!

    Trushal