This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:如何使用差分输入

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1440111/ads1299-how-to-use-differential-input

器件型号:ADS1299

工具与软件:

如何连接差动输入? 常见的氯化银电极由一根导线和一个电极盘组成(如图1所示)。 我们的差分电路如图2所示、我们该如何使用它呢? 如果所有 N 端子都路由到 SRB1、并且仅连接了 P 端子、那么它与单端输入是否相同? 如何使用差分输入?

                   图1.

   图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    通过使用每个通道的 INxP 和 INxN 输入引脚、可以将差分电极输入连接到 ADS1299。 在这种情况下不会使用 SRB1引脚。

    此致、

    Ryan