This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
尝试使用 ADS12988/8R 评估软件捕获 ECG 波形时、ECG 波形形式不符合预期。 我在此附上了所捕获波形的图片。 另外、心脏 SIM III 用作模拟器、5导联电缆用于获取导联 I、导联 II、导联 III、aVR、aVL 和 aVF。
尊敬的 Nandy:
您是否已在 ADS1298ECGFE-PDK 用户指南中查看电极连接? 当我们将电极映射到 ECG 通道时、我们假设与 DB15连接器的电极连接有特定顺序。
请导出完整寄存器设置表以及与默认设置不同的任何 EVM 跳线的标记。
此致、
Ryan
Ryan、您好!
我们使用的 ECG 电缆是5导联 ECG 电缆、它有 RA、LA、LL、V1 和 N。ADS1298中是否可以使用5根引线电缆? 我已经附上了寄存器设置的图片。 在比较软件的寄存器映射和用户指南中的寄存器映射图片时、我发现了一个不同之处、无法设置3个寄存器(地址0x17、0x18、0x19)值。 此外、我在所拥有的文档中未清楚地说明 ECG 电缆原理图。 此外、我无法清楚地查看测试信号(将通道输入设置为测试信号时)、虽然我已将 ECG 分度设置为5mV、但这些信号会重叠。