This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:发生的 ECG 波形不在预期形式

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1439613/ads1298ecgfe-pdk-occurred-ecg-waves-are-not-in-the-expected-form

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1298

工具与软件:

你(们)好

尝试使用 ADS12988/8R 评估软件捕获 ECG 波形时、ECG 波形形式不符合预期。 我在此附上了所捕获波形的图片。 另外、心脏 SIM III 用作模拟器、5导联电缆用于获取导联 I、导联 II、导联 III、aVR、aVL 和 aVF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandy:

    您是否已在 ADS1298ECGFE-PDK 用户指南中查看电极连接? 当我们将电极映射到 ECG 通道时、我们假设与 DB15连接器的电极连接有特定顺序。  

    请导出完整寄存器设置表以及与默认设置不同的任何 EVM 跳线的标记。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    我们使用的 ECG 电缆是5导联 ECG 电缆、它有 RA、LA、LL、V1 和 N。ADS1298中是否可以使用5根引线电缆? 我已经附上了寄存器设置的图片。 在比较软件的寄存器映射和用户指南中的寄存器映射图片时、我发现了一个不同之处、无法设置3个寄存器(地址0x17、0x18、0x19)值。 此外、我在所拥有的文档中未清楚地说明 ECG 电缆原理图。  此外、我无法清楚地查看测试信号(将通道输入设置为测试信号时)、虽然我已将 ECG 分度设置为5mV、但这些信号会重叠。