请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1220 主题中讨论的其他器件:ADS1246、
工具与软件:
您好、TI 专家
我正在寻找符合以下规格的 ADC: 它必须在-40°C 至80°C 的范围内测量热敏电阻、整个范围内的精度为0.001°C。
我想获取一款适合此应用的24位 ADC 的建议。 我已经看到了 ADS1246和 ADS1220。 都是24位 ADC 和2k SPS。 它们有何差异? 哪一种方法 适合进行单次热敏电阻 测量?