This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:适用于热敏电阻测量的建议 ADC

Guru**** 2546620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1246, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1439857/ads1220-recommendations-adc-for-thermistor-measuremen

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件:ADS1246

工具与软件:

您好、TI 专家

   我正在寻找符合以下规格的 ADC: 它必须在-40°C 至80°C 的范围内测量热敏电阻、整个范围内的精度为0.001°C。  

   我想获取一款适合此应用的24位 ADC 的建议。 我已经看到了 ADS1246和 ADS1220。 都是24位 ADC 和2k SPS。  它们有何差异? 哪一种方法 适合进行单次热敏电阻 测量?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li cunxu:

    这两种器件均适用于单个热敏电阻测量。

    ADS1220提供四个输入通道(2个差分通道、4个单端通道)、而 ADS1246提供1个输入通道。 两者均提供2kSPS 的最大数据速率。

    您可以比较它们的一些规格、例如以 uVpp 为单位的噪声、以确定哪种器件更适合您的系统。

    ADS1220 (来自数据表的"7.1噪声性能"部分):

    ADS1246 (来自数据表的"8.1噪声性能"部分):

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel

       谢谢!

    此致、

    李存旭