Other Parts Discussed in Thread: ADS7142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7142 工具与软件:
我将 ADS7142设为手动模式、旨在获取单个 ADC 数据。
根据数据表、要获取 ADC 数据、我应参阅图56。 但是、要让我的主机通过 I2C 读取、它必须满足图49中概述的流程、其中器件地址自动设置为在 SR 信号之后读取、然后发送时钟(CLK)。
因此、我不确定在发送读取 ADC 数据的命令时、我应该为开头的操作码和寄存器地址设置哪些值。 

如果我从 ADS7142读取 ADC 数据的方法存在误解、请告知我也是正确的方法。