This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45:高相位噪声的数字信号

Guru**** 2972210 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1438038/adc34j45-digitalized-signal-with-high-phase-noise

器件型号:ADC34J45

工具与软件:

亲爱的先生们、

我正在使用 ADC34J45、我有一个与数字化信号相位噪声相关的问题。

ADC34J45的配置如下所示:

-输入频率= 47.4 MHz -20dBm 不调制

(-84dBc 至25KHz 偏移、BW = 25KHz)

  • 频率时钟:158.4MHz LVDS 电平大约为0dBm 到 ADC 的输入

(85dBc 相邻通道至25KHz 偏移(BW = 25KHz))

但是、ADC 数字化的信号显示出高相位噪声和非常糟糕的相邻通道  

下面是使用 MATLAB 进行分析的数字信号。

放大47.4MHz:

正如您可以检查的那样、与输入信号和时钟信号的相位噪声相比、相位噪声非常糟糕。

我已经检查了将直流滤波器增加到低噪声 LDO 输入的电源、该 LDO 用于为 ADC 提供+1.8AVDD。 我将使用德州仪器(TI)的 TPS7A9101DSK 的 LDO 来实现18AVDD。

请查看随附的一个包含 ADC 样本的文件、其中的值与 ADC 的输出相关乘以4。

e2e.ti.com/.../BufferRxData_5F00_B.txt

最后、ADC 的输入阻抗为200欧姆、因此0dBFS 约为+4dBm。

请帮我理解这个问题吗?

提前感谢。

此致、

佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    如果您使用的是 Matlab、则可以使用 Matlab 来绘制 FFT 的实部和虚部。

    高相位噪声并不是真正的问题、您可能使用的频率不连贯或以中心为中心。

    解决这个问题的一种方法是、在采用 FFT 之后、在 Matlab 中应用 Hanning 或 Blackman Harris Window 函数。

    也可以将输入信号居中、以清理 FFT。

    以了解有关相干和非相干采样的更多信息。 请访问以下链接:

    www.planetanalogue.com/.../

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的反馈。

    我要检查相位噪声、因为我要 测试接收器的相邻信道抑制、这非常差。 当所需信号的相邻通道中的信号高于40dBs 时、接收器无法解码所需信号、这是由于 相邻通道中的干扰信号在所需通道中以数字方式生成的相位噪声。

    我已经检查了这种情况在 ADC 输入和信号是正确的(见下图),但相邻信道抑制是非常糟糕和检查数字信号的相位噪声,这是非常糟糕的。 我将使用 Vpp=2V 和14位分辨率直接分析以伏为单位的 ADC 转换样本。

    a) ADC 输入中的模拟信号

     

    b) ADC 输出中的数字信号

    提前感谢。

    此致、

    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    我们先从单音频率开始。

    你们是否一致采样? 我们需要先确保您的测试设置正常。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    我支持 Rob 的上述建议。 如果您不连续采样信号、则基波周围将发生 BIN 泄漏、而您将在 FFT 中看到这种高架裙板外观。 在处理 FFT 之前、您还可以将某种形式的数字窗口化(例如 Hanning 或 Blackman-Harris)实施到时域代码中。

    谢谢、Chase