Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
主题中讨论的其他器件:LMK04828
工具与软件:
我不明白这个设置中的频率关系(TI_JESD204_IP_KCU105_DAC38J84_841.zip )这是这个问题的答案。
为什么 J17由409.6MHz 信号馈送? 我从 Vivado 看到、有一个 PLL IP 将80MHz 转换为20MHz、即 sys_clk。 我认为实际上19.53125MHz 应该是78.125、并且 sys_clk 可以驱动末尾所示的2.44MHz 正弦波 但我不知道时钟芯片是如何将外部409.6MHz 转换为78.125MHz 的。 在 LMK04828控制时钟输出 设置中、DCLK 分频器为32、我想这意味着外部409.6向下转换为409.6/32至12.8MHz。