This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:1.

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1430184/dac38j84evm-1

器件型号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

工具与软件:

我不明白这个设置中的频率关系(TI_JESD204_IP_KCU105_DAC38J84_841.zip  )这是这个问题的答案。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1062013/dac38j84evm-dac-pll-out-of-lock

为什么 J17由409.6MHz 信号馈送? 我从 Vivado 看到、有一个 PLL IP 将80MHz 转换为20MHz、即 sys_clk。 我认为实际上19.53125MHz 应该是78.125、并且 sys_clk 可以驱动末尾所示的2.44MHz 正弦波  但我不知道时钟芯片是如何将外部409.6MHz 转换为78.125MHz 的。 在 LMK04828控制时钟输出 设置中、DCLK 分频器为32、我想这意味着外部409.6向下转换为409.6/32至12.8MHz。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、在我的设计中、我尝试了这种设置、但不知何故、DAC 没有输出。 我使用156.25MHz 作为时钟输入、而 CLKout 12的时钟仅为156.25/(分频器 I SET) MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    GUI/EVM 专为使用不同时钟参数的旧固件而设计。 您可以进入 LMK04828控件、并根据新固件需求相应地设置时钟分频器。  

    如果您能告诉我您尝试在 LMFS = 841的情况下使用的 DAC 更新速率/内插值、我可以帮助您进行时钟设置。  

    此致、  

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    感谢您的响应。 我需要的实际 DAC 更新速率为156.25MSPS、内插为1 (我认为这意味着没有内插)。 我应该使用什么外部时钟、请帮助我设置时钟。 CLKout0将是我的 GT 参考时钟、CLKout1将是 SYSREF。 我还将 CLKout12用作 sys_clk、该 sys_clk 用于 TX IP 中的 LANE_DATA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在关闭重复的线程