This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8861:DOUT 引脚提供恒定的高电平(即'1')作为输出。

Guru**** 2782055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1438843/ads8861-the-dout-pin-gives-a-constant-high-i-e-1-as-an-output

器件型号:ADS8861

工具与软件:

我将使用 FPGA 获取采样数据。 我正在使用一个3线操作,到目前为止,我已经从数据表中获取了一切。

SCLK:- 25 MHz (40ns)。

转换之间的时间: 远远超过1000ns。

采集时间:- 640 ns。 (远高于最小收购的限制)。

下面是波形。

波形1:底部是凸信号。 中间的是 SCLK。 上面的这个是 Din (恒定高电压为3.3V)。 粉色的一个是要采样的输入波。

波形2:

它显示了转换之间的时间也很好。

Out of the DOUT 是一个恒定的3.3V 高波形。 是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haseeb、

    感谢您的提问。  为了确认所施加输入信号的电压是多少? 您使用的 VREF、AVDD 和 DVDD 值是多少? 如果更改输入信号值会发生什么情况?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samiha。  

    感谢您的 答复。  

    输入电压(差分电压)是正弦波电压(峰值= 5)。 因此我输入的电压将在+5至-5 V 之间变化。  

    AVDD—3.3V  

    DVDD—3.3V  

    VREF—5V。  

    我正在用5V 直流电压测试它、并将直流电压从-5变为5V。 DOUT 始终为0 (之前它是一个常数1。 我们做了一些改变、现在它给出了常数0)。 它不会提供任何数据

    .  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haseeb、

    是的、如果将 VREF 设置为5V 并施加差动+/-5V 输入、则应能看到。 您的 AINP 和 AINM 输入是否为0V 至5V、以2.5V 为中心? 输入无法接受双极信号。 您能否也分享您的原理图以便我进行审阅?

    另外、您是否尝试在3线制 BUSY 模式或非 BUSY 模式下运行?

    此致、

    Samiha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下所示

    下面给出了布局

    下面是 AINP 和 AINM 信号。

    AINN 和 AINP 都在0-5V 范围内变化、以2.5V 为中心、如下所示。

    我在3线模式下使用它、没有忙指示灯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haseeb、

    感谢提供屏幕截图。  这是奇怪的,因为一切看起来都好。 您的原理图看起来是正确的。 您是否可以尝试使用繁忙指示器、看看它是否切换? 您是否仅在一个器件/一个电路板上出现了此问题? 如果这是一次性问题、可能需要将器件替换为新器件。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:
    我明白了。 事实证明我的接地引脚没有正确接触焊盘.

    我在 0V 时得到的偏置为40。 这是可以接受的、还是可以进一步改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haseeb、  

    很高兴听到! 您可以选择 如以下描述的那样在您的系统中校准 ADC: https://www.youtube.com/watch?v=zARSuyJtHYg

    此致、

    Samiha