Other Parts Discussed in Thread: ADS1262
工具与软件:
Dears、
对于 ADS1262IPW、如果是单端输入、则可以使用所有10个通道 AIN0-AIN9。 AINCOM 是基准接地端子?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Bryan:
我明白这一点
(1) AINCOM 也是单独的 AIN 通道 AIN10、用于与其他通道形成伪差分通道;
(2)任何 AIN 通道均可用作基准(接地或连接到基准电压)、AINCOM 也可用作基准;
(3) AINCOM 可以连接到 REFOUT、并使用2.5V 基准作为基准;
(4) AIN0-AIN5以 AINCOM (连接到 REFOUT)为基准、实现±2.5V 信号测量;AIN6-AIN8以 AIN9 (接地)为基准、实现0-5V 单端信号测量
我的理解是否正确?
此致、
Arabella Zhang