This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:AINCOM 的功能是什么

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1438514/ads1262-what-is-the-function-of-aincom

器件型号:ADS1262

工具与软件:

Dears、

对于 ADS1262IPW、如果是单端输入、则可以使用所有10个通道 AIN0-AIN9。 AINCOM 是基准接地端子?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella Zhang,

    ADS1262模拟输入可配置为差分对或单端输入。 单端输入可以任何其他引脚为基准、它不必是 AINCOM。 因此、您可以使、例如 AIN0 =+VIN 且 AIN4 = GND。

    请注意、在测量单端输入时、必须禁用 ADS1262 PGA

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户想要使用所有10个 ADC 通道、他们应该参考 AInCOM、应该将 AINCOM 接地还是连接到 REFOUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella Zhang,

    如果客户想要使用10个通道、则可以参考任何模拟输入。 它们不必使用 AINCOM、AINCOM 引脚可能已被称为 AIN10、因为 AINCOM  像任何其他模拟输入一样。

    连接到 REFOUT 称为伪差分测量、它允许用户利用 ADC 满量程范围的较大部分。 PGA 仍需要禁用  

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    我明白这一点
    (1) AINCOM 也是单独的 AIN 通道 AIN10、用于与其他通道形成伪差分通道;
    (2)任何 AIN 通道均可用作基准(接地或连接到基准电压)、AINCOM 也可用作基准;
    (3) AINCOM 可以连接到 REFOUT、并使用2.5V 基准作为基准;
    (4) AIN0-AIN5以 AINCOM (连接到 REFOUT)为基准、实现±2.5V 信号测量;AIN6-AIN8以 AIN9 (接地)为基准、实现0-5V 单端信号测量
    我的理解是否正确?

    此致、

    Arabella Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella Zhang,

    这些陈述都是正确的。

    但同样、您也可以使用 AINCOM-AIN4进行测量、然后将 AIN5连接到 REFOUT。 我只想重申一下、AINCOM 就像任何其他模拟输入一样。

    -Bryan