工具与软件:
尊敬的
您能否提供发送 NULL 指令(根据24位)的时间序列图? 我会比较我发送的指令是否正常。
现在、ADC 上电后、DRDY 引脚以4K 频率正常输出、但 SPI 会进行通信、而从 ADC 不响应?

 主要 偏差:MM9Z1_638 ;
  主要 偏差:MM9Z1_638 ; ,默认情况下,寄存器 OSR 为1024
 ,默认情况下,寄存器 OSR 为1024 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的
您能否提供发送 NULL 指令(根据24位)的时间序列图? 我会比较我发送的指令是否正常。
现在、ADC 上电后、DRDY 引脚以4K 频率正常输出、但 SPI 会进行通信、而从 ADC 不响应?

 主要 偏差:MM9Z1_638 ;
  主要 偏差:MM9Z1_638 ; ,默认情况下,寄存器 OSR 为1024
 ,默认情况下,寄存器 OSR 为1024 
你好、Billy、
我们始终使用 ADC 数据表中所示的转换公式。 请提供有关"增益设置越大、转换电压和实际偏差越大"的更多信息、尤其是原始数据和要检查的原理图。
增益设置取决于客户的设计、例如他们要测量的最小和最大电流、分流电阻器值等。 第9.2.2节仅展示了一个设计示例作为客户参考。
您没有回答我的问题、这些问题对于识别问题非常重要、我知道您代表您的客户发布了该问题、请与您的客户核实问题、并获得对解决问题非常有帮助的更多信息。
BR、
戴尔