This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750EVM:无法与评估板建立通信。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1441273/dac8750evm-unable-to-establish-communication-with-evaluation-board

器件型号:DAC8750EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8750

工具与软件:

大约一周前、我直接从德州仪器(TI)购买了 DAC850EVM。 很遗憾、我无法使电路板按预期运行。 下面是我的设置。

遇到的问题:

  1. 当我使用评估软件向 DAC8750发送命令时、我写入 DAC8750的设置与回读设置不匹配。 我包含了说明该问题的屏幕截图。
  2.  
  3. 在使用测试点监测 SPI 通信时、我会观察 MOSI、SCLK 和 CS 线路上的信号、但 MISO 线路上没有活动、如随附的图片所示。
  4.  

设置详细信息:

  • 我将使用测试点测量 SPI 信号。
  • 下表汇总了电压、电流和跳线位置、供您回顾。

名称

该设计的链接

JP2

RSET 用于 HART 输入

JP3

启用内部 DVDD

JP4

使用 DAC8750基准

JP5

使用升压电路

JP6

对 Iout 负载使用分流电阻

JP9

为 DVDD 使用 DAC8750内部稳压器

J2

为 AVDD 提供+12V 电源

AVDD 电流[mA] 3.91.
AVDD 测试点[V] 12.
DVDD 测试点[V] 4.592.
警报测试点[V] 4.672.
CLR 测试点[V] 0.008
VREF 测试点[V] 4.997.

如果您提供有关对此问题进行故障排除的指导、我将不胜感激。 如果您需要其他信息或测量来帮助诊断、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我很快就设置好了、没有任何问题。 我的设置如下:

    然后我使用0x5000的 DAC 代码来设置 DAC、并且能够读回:

    对于您的设置、我不确定有什么问题、但我会检查物理连接。 首先、我要交换通道6和7的引线夹、以便连接逻辑分析仪。 如果与逻辑分析仪的连接不良、您将失去与 MOSI 的连接并重新获得与 MISO 的连接。 我会检查与 SM-USB-DIG 控制器的连接。 我不使用带状电缆、因此如果您直接连接带状电缆、请确保其连接正确(很容易意外地将其上下颠倒或错位连接引脚)。

    最后、我会进行检查、以确保器件引脚与 SM-USB-DIG 连接器之间一直有连接。 MISO 引脚上可能存在不良的焊接连接。 您可以使用放大镜目视检查从器件左下角到 MISO 接口的连接。 该引脚可从顶部此处看到:


    Joseph Wu