This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:ADC12DJ3200EVM 和 TSW14J57EVM (修订版 E) HSDC 专业版 GUI 6.0 (错误1097)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1442231/tsw14j57evm-adc12dj3200evm-and-tsw14j57evm-rev-e-hsdc-pro-gui-6-0-error-1097

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200EVM

工具与软件:

大家好、

如标题所示、我将使用配置 :

  • ADC12DJ3200EVM (1.4GHz 采样频率)
  • TSW14J57EVM (修订版 E)(

我将通过 HSDC 专业版 GUI 6.0捕获原始 ADC 数据。  

即使该板具有1G 的16位采样存储器、我也无法采集超过2^22 (4.194.304)的采样。 实际上、当我尝试采集更多数量的数据时、HSDC 程序会崩溃、或者出现错误1097。

在这里可以找到一些屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在为您寻找这种解决方案。

    请给我几天的时间来回应。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriele:

    您看到的是 J57数据采集卡可以处理的最大样本数据采集量。

    您能否说明您为什么需要进行更深入的数据采集?

    您是否尝试通过 ADC 测量某些参数?

    或许我们可以通过另一种方式帮助解决这一问题。

    请提供建议。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob 的答复。


    我需要采集尽可能多的数据、因为我想观察 ADC 随时间变化的行为。

    是否有可能传输更多数据?

    此致、

    Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriele:

    我将关闭此帖子、并会通过电子邮件与您联系。

    请留意我的电子邮件。

    此致、

    Rob