This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:使用 ADS124S08代替 AD1248

Guru**** 2814995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1443220/ads124s08-use-the-ads124s08-to-replace-ad1248

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件: ADS1248

工具与软件:

你(们)好

我将部件从 ADS1248升级到 ADS124S08

旧设计 ADS1248对 VDD 使用+2.5V、对 VSS 使用-2.5V

ADS124S08可以接受相同的双电源、正/负?  

谢谢

或者您是否有指南? ADS1248变为 ADS124S08?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen Alex1:

    是、ADS124S08可支持双极电源、请参阅建议运行条件(复制于下方)

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Bryan

    您能帮助检查原理图是否正确吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen Alex1.

    一些意见:

    • 似乎有两个不同的"地":GND_EX 和 EX_AGND。 我希望只有一个接地端、例如 DGND、所有其他电压都以此为基准。 例如、AVSS、AVDD 和 DVDD 都应以 DGND 为基准。 REF 是例外情况、请参阅下一个项目
    • 您可以遵循以下指南、在 ADS124S08上使用双极电源(这来自数据表)。 请注意、基准电路如何连接到 AVSS、而不是 DGND (您的  
    • 您可以考虑在 RESET 引脚上添加一个上拉电阻器、以确保 ADC 在已知状态下启动
    • 我认为不需要 DOUT 和 DRDY 上的上拉电阻
    • 我在 TC 输入上看不到任何偏置。 您计划如何将 TC 电压保持在 ADC 的输入范围内? 通常、这是通过使用上拉/下拉电阻器来实现的、这也提供开路检测
    • 我们建议在输入端使用 C0G/NP0电容器、以获得更佳的性能。 X7R 电容可以在电源上用于去耦/旁路

    -Bryan