Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1248
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS124S08 主题中讨论的其他器件: ADS1248
工具与软件:
你(们)好
我将部件从 ADS1248升级到 ADS124S08
旧设计 ADS1248对 VDD 使用+2.5V、对 VSS 使用-2.5V
ADS124S08可以接受相同的双电源、正/负?
谢谢
或者您是否有指南? ADS1248变为 ADS124S08?