This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:有关电源序列的问题

Guru**** 2680875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1443916/ads8900b-question-about-power-supply-sequence

器件型号:ADS8900B

工具与软件:

团队成员、您好!

RVDD、DVDD、REFIN 是否有特定的电源序列?

例如、是否可以先应用 DVDD 和 REFIN、然后在10ms 后应用 RVDD?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    感谢您的提问。 这可能会导致问题、根据数据表绝对最大额定值表、REFIN 不能超过 RVDD (+ 0.3V)。 因此、虽然您可以先应用 DVDD、但 RVDD 和 REFIN 应一起斜升、以避免超过这些额定值:

    此致、
    Samiha