This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC31JB68:JESD204B FPGA IP:TI204C-IP

Guru**** 2510015 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC31JB68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1440609/adc31jb68-jesd204b-fpga-ip-ti204c-ip

器件型号:ADC31JB68

工具与软件:

我通过网站请求使用此 IP 与此 ADC 配合使用、但仍列为待定。 该 IP 是否仍然可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    请提供几天的时间来处理该申请。 您应该会收到一封包含申请表的电子邮件、一旦填写完此表单、我们将能够授予您访问权限。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将为此填写 Excel 工作表。 我在完成"ADC"选项卡时遇到困难(我也引用了您的 slap161文档):

    FS [GSPS]: 这是单独的 ADC 采样率吗?

    -抽取: 对于具有内置 DDC 的 ADC 是否就是这种情况? 由于 ADC31JB68没有这种接口、这会变为1?

    -数据速率[MSPS]: 这是 ADC JESD204端口的实际数据速率吗?

    - LMFS 或 JESD 模式: 这件事让我感到困惑-这些不是一样吗? 还是询问我们是单独使用通道、还是通过添加的控制信号(如 SYSREF 或~SYNC)来使用通道、基本上是询问我们在使用哪个子卡?

    -通道速率[GSPS]: 这与上述数据速率有何不同?