请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC31JB68 工具与软件:
我通过网站请求使用此 IP 与此 ADC 配合使用、但仍列为待定。 该 IP 是否仍然可用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
我将为此填写 Excel 工作表。 我在完成"ADC"选项卡时遇到困难(我也引用了您的 slap161文档):
FS [GSPS]: 这是单独的 ADC 采样率吗?
-抽取: 对于具有内置 DDC 的 ADC 是否就是这种情况? 由于 ADC31JB68没有这种接口、这会变为1?
-数据速率[MSPS]: 这是 ADC JESD204端口的实际数据速率吗?
- LMFS 或 JESD 模式: 这件事让我感到困惑-这些不是一样吗? 还是询问我们是单独使用通道、还是通过添加的控制信号(如 SYSREF 或~SYNC)来使用通道、基本上是询问我们在使用哪个子卡?
-通道速率[GSPS]: 这与上述数据速率有何不同?