This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:如何更改 LMK 时钟速率

Guru**** 2868440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1442626/afe58jd48evm-how-to-change-lmk-clock-rate

器件型号:AFE58JD48EVM
主题中讨论的其他器件:AFE58JD48

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:
我正在使用 AFE58JD48 ADC 芯片、我 在 AFE58JD48_EVM GUI 中没有找到任何与 LMK 相关的配置选项卡、因此我无法更改时钟速率。
但也有一些默认配置、例如 JESD:120M 8L 子类1、该默认配置通道速率为4.8Gbps。
我的收发器运行速度为5 Gbps、您能给我分享5Gbps 的芯片配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道为什么您需要5 Gbps? 实现这一目标的一种方法是提供外部输入时钟以获得此特定速度。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要5Gbps、因为我们的收发器仅能在5Gbps 下工作、因此我们要在5Gbps 下测试我们的收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将速度精确设置为5Gbps 的限制因素是什么?

    如上所述,另一个选项是为 EVM 提供外部时钟,以获得该通道速率。