Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE58JD48EVM 主题中讨论的其他器件:AFE58JD48
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在使用 AFE58JD48 ADC 芯片、我 在 AFE58JD48_EVM GUI 中没有找到任何与 LMK 相关的配置选项卡、因此我无法更改时钟速率。
但也有一些默认配置、例如 JESD:120M 8L 子类1、该默认配置通道速率为4.8Gbps。
我的收发器运行速度为5 Gbps、您能给我分享5Gbps 的芯片配置吗?