This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953-Q1:非缓冲模式下的源电阻

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1445533/ads7953-q1-source-resistance-in-unbuffered-mode

器件型号:ADS7953-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否检查第40页的注释 A 中的数据表中是否存在拼写错误?

"A。源阻抗受限。 对于1MSPS 时1xREF 12位稳定、RSOURCE≤100 Ω;对于1MSPS 时1xREF 12位稳定、RSOURCE≤250 Ω "

我预计 Rsource = 250Ohm 时的精度或采样率会更低。

Br Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    是的、Q1器件数据表中有此拼写错误。 其应按照以下内容在非 Q1器件数据表中进行操作。

    此致、
    Joel