This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC3256:ADC DDC3256

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC3256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1443391/ddc3256-adc-ddc3256

器件型号:DDC3256

工具与软件:

尊敬的 TI:

通过 SPI 发送配置时、我在 ADC DDC3256方面存在一些问题。  

这是我使用 ADC DD3256的原理图。

+引脚 TP_SEL 至 GND  

+AVDD 至1.85V

+ Vref 至1.25

2.发送命令复位时 addr = 0x00 ,数据为0x0003,但 ADC DDC3256的引脚 SDOUT 不响应 ,始终为高电平。

 

3.发送命令集页面选择 = 1与 addr = 0x03 , data = 0x0002,  但 ADC DDC3256的引脚 SDOUT 不响应 ,它始终是高电平。

并且发送命令读取地址= 0x03、但 ADC DDC3256的引脚 SDOUT 没有响应、它始终为高电平。

=>我不知道为什么 ADC DDC3256没有响应通过 SPI 配置发送的所有命令。  

谁可以帮助我?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoa Le

    感谢您发送编修!

    我可以通过一些检查来验证器件是否正常工作:

    1.你向 MCLK 供应什么频率?

    2.您能否测量器件在 AVDD 下的电流消耗、并验证其是否与数据表规格相符? 在上电时检查此情况、并在将0x0003写入地址0x00后、让我知道电流是否发生变化。

    3.在2之后、将 SPI 命令发送到关闭设备模块所需的地址、让我知道当前是否发生了变化。

    此致、

    Shane