This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600:Versal VCK190评估板 JMODE4连接问题

Guru**** 2636155 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1441751/adc12qj1600-connection-issues-with-versal-vck190-eval-board-jmode4

器件型号:ADC12QJ1600

工具与软件:

我目前正在尝试将 ADC12QJ1600 EVM 与 VCK190一起设置。

设置说明:

  • JMODE4
  • 3个通道  
  • 64B66B 编码
  • FS = 1000 MHz
  • core_clk = 250 MHz
  • 串行器/解串器= 165000 MHz
  • 从 LMK 到 ADC 的外部时钟:因此、通过 SMBV100A 将1GHz 直接分配给 ADC
  • E = 3
  • SYSREF = SERDES /(E*66*32*n)对于 n = 1 --> SYSREF = 2.6041666 MHz

我在 FPGA 上使用了最新的 ADC12QJxx00EVM GUI 版本和 Xilinx JESD204C IP 内核版本7.2。

现在可以在 FPGA 上的 JESD IP 内核上捕获 SYSREF、但未实现同步报头锁定状态。

作为参考、我使用 GUI 对 ADC 进行了编程、然后启用了 SYSREF 接收器和 SYSREF 处理。 然后、使用 FPGA 中的 ILAS 对 SYSREF 和 CORE_clk 进行分析、结果是正确的。 此外、内核脱离复位状态和捕获了 SYSREF 这一事实也让我得出这个结论。

为了测试连接、我尝试在 ADC 上生成 PRBS15测试并使用 Vivado IBERT 捕获数据。 这几乎是可行的。 (请参阅图片)

通道2上的链路无法实现。 在 JESD 内核上未找到同步报头。 我还分析了从四核到 JESD RX 接口的 AXI 流、在标头中看到了许多禁止的标头(例如"11"、"00")。


现在我的问题。 ADC 设置中的问题在哪里、或者我应该重新访问 FPGA 设置?

ADC 中的 JESD_STATUS 寄存器读出  

0x208 0x6

  • CPLL_LOCKED = 0 (不使用 ADC PLL)
  • RES33 = 0
  • SERDES_PLL = 1
  • 对齐= 1
  • REALIGNED = 0
  • SYNC_STATUS = 1 (不使用 SYNC)
  • LINK_UP = 1
  • RES34 = 0

对我来说、一切看起来都很好、它实际上应该能正常工作。 我使用 ADC 的附加配置。

ADC12QJxx00 
0x00 0x30
0x02 0x00
0x10 0x00
0x29 0xE0
0x2A 0x00
0x2B 0x15
0x30 0x00
0x31 0xA0
0x37 0x4B
0x3B 0x00
0x3C 0x01
0x3D 0x00
0x3E 0x20
0x3F 0x4F
0x48 0x02
0x50 0x00
0x57 0x00
0x58 0x00
0x59 0x20
0x5C 0x00
0x5D 0x40
0x61 0x01
0x62 0x01
0x65 0x01
0x68 0x61
0x6B 0x00
0x6C 0x01
0x6E 0x88
0x7A 0x7B
0x7C 0x0A
0x7E 0xA9
0x7F 0xAA
0x80 0xA9
0x81 0xA9
0x9D 0x03
0x160 0x00
0x200 0x01
0x201 0x04
0x202 0x1F
0x203 0x01
0x204 0x09
0x205 0x00
0x206 0x00
0x207 0x00
0x208 0x7C
0x209 0x03
0x20F 0x00
0x210 0x03
0x211 0xF2
0x213 0x0F
0x270 0x01
0x29A 0x0F
0x29B 0x04
0x29C 0x1B
0x2C1 0x3F
0x2C2 0x3F
0x2C4 0xFF
0x330 0x8B
0x331 0x08
0x332 0x37
0x333 0x08
0x334 0xF0
0x335 0x07
0x336 0x0F
0x337 0x08
0x338 0x5F
0x339 0x08
0x33A 0x93
0x33B 0x07
0x33C 0x5F
0x33D 0x08
0x33E 0xC7
0x33F 0x07
0x360 0x10
0x361 0x10
0x362 0x13
0x363 0x0F
0x364 0x13
0x365 0x0D
0x366 0x10
0x367 0x10
LMK04828 
0x00 0x00
0x02 0x00
0x100 0x01
0x101 0x55
0x103 0x02
0x104 0x20
0x105 0x00
0x106 0xF1
0x107 0x06
0x108 0x01
0x109 0x55
0x10B 0x00
0x10C 0x22
0x10D 0x00
0x10E 0xF0
0x10F 0x60
0x110 0x04
0x111 0x55
0x113 0x00
0x114 0x02
0x115 0x00
0x116 0xF1
0x117 0x01
0x118 0x01
0x119 0x55
0x11B 0x02
0x11C 0x02
0x11D 0x00
0x11E 0xF9
0x11F 0x01
0x120 0x04
0x121 0x55
0x123 0x00
0x124 0x22
0x125 0x00
0x126 0xF1
0x127 0x01
0x128 0x01
0x129 0x55
0x12B 0x02
0x12C 0x22
0x12D 0x00
0x12E 0xF0
0x12F 0x10
0x130 0x01
0x131 0x55
0x133 0x02
0x134 0x22
0x135 0x00
0x136 0xF8
0x137 0x01
0x138 0x45
0x139 0x03
0x13A 0x01
0x13B 0x80
0x13C 0x00
0x13D 0x08
0x13E 0x03
0x13F 0x00
0x140 0x00
0x141 0x00
0x142 0x08
0x143 0x11
0x144 0xFF
0x145 0x00
0x146 0x18
0x147 0x02
0x148 0x02
0x149 0x02
0x14A 0x06
0x14B 0x02
0x14C 0x00
0x14D 0x00
0x14E 0x00
0x14F 0x7F
0x150 0x01
0x151 0x02
0x152 0x00
0x153 0x00
0x154 0x0C
0x155 0x00
0x156 0x0C
0x157 0x00
0x158 0x78
0x159 0x00
0x15A 0x78
0x15B 0xD4
0x15C 0x20
0x15D 0x00
0x15E 0x00
0x15F 0x0B
0x160 0x00
0x161 0x02
0x162 0x44
0x163 0x00
0x164 0x00
0x165 0x0C
0x166 0x00
0x167 0x00
0x168 0x01
0x169 0x59
0x16A 0x20
0x16B 0x00
0x16C 0x00
0x16D 0x00
0x16E 0x04
0x17C 0x15
0x17D 0x33
LM95233 
0x03 0x00
0x0C 0x01
0x40 0x55
0x41 0x6E
OSC_ENA 
0x00 0x00
GBT_SEL 
0x00 0x01
PLL_ENA 
0x00 0x00
PLLREF_SE 
0x00 0x00

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新

    虽然主要问题仍然存在、但我已经使用 Xilinx IBERT 示例在评估评估板上的四核204方面取得了进展。

    • IBERT 示例结果:  此简单环回示例成功接收到原始数据、确认预期的16.5Gb/s 吞吐量。

    .

    在调查主要问题时、我已确定:

    1. 正确的接收器用法:  四核实际上正在按预期利用异步齿轮箱接收器。
    2. 同步问题仍然存在:  尽管如此、仍无法实现同步。 波形分析表明:
      • AXI 端口上从四路到 JESD 内核的有效标头位和数据输入。
      •  gearboxslip 尝试重新启动 SYNC 进程的波形、但最终失败。

    遗憾的是、您不知道如何在 ADC 输出的四核处测量接收到的数据、以便查看 ADC 是否发送了错误的数据或内核将其弄乱。

    任何其他的 想法都是 值得赞赏的
    此致、
    Gustav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    古斯塔夫、您好!

    您最初描述的问题似乎表明 ADC 的第二个通道可能未连接到您在四通道中使用的通道。  

    在 JESD IP 内核中、我假设您将为每个通道提供同步报头锁定状态。 您是否看到这三个通道中是否有任何一个实现了同步锁定? 您的波形显示 rxgarbox_slip 始终会脉动、但我不确定这是用于哪个通道。 每个通道都有一个滑动信号。

    此致、

    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amet:
    这似乎是一个问题的一部分。  数据通道从 FMC (ADC 板)错误地路由到 VCK190板。 由于 Vivado 不允许直接将引脚重新分配到非预期引脚、因此我已经尝试更正 JESD204c 内核上的通道连接。 我将 看看该构建是否有效。  有趣的是、 TSW14J57-EVM 也是如此。
    Summariezed (摘要):

    之前的图片中描绘了 CH0、因此由于混乱、它显示了 ADC 侧的 TX 数据通道2。 差异发生在所有通道上、并且 SYNC 没有任何作用、因为寄存器0x410回读0xff、表示所有通道上的同步都失败。 不过、是否至少应该在通道0 (通道 TX2)和通道2 (通道 TX1)上实现同步? 是否认为此过程 可在每个通道上独立运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amet:  
    最新版本按预期运行。 虽然它没有直接解决同步报头锁定问题、但我在这方面取得了进展。  我发现、如果我在 EVM GUI 中使用保存和加载配置工具、加载的配置并不总是有效。 有时并不是所有的通道都启用。 这是由于在用 GUI 保存的配置文件的开头缺少复位。 我现在添加了  

    0x00 0x80 CONFIG_A 
     能够重复 实现同步报头锁定和多块对齐。

    此外、我发现的一些指南存在冲突  E 值

    • JMODES (JMODE4)表:  指定  E = 3. .
    • 表9-13:  建议  请始终将 E 设为1 .
    • 我的解决方案:  将 E 更改为  1. 、它解决了问题。
    • 问题:  这些 E 值的区别是什么? 或者我是否有疏忽?

      
    感谢您发送编修。

    此致、

    Gustav