请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131M08 工具与软件:
大家早上好!
我正在使用 ADS131M08读取电路板上的信号、但采集到的值会出现一些不必要的振荡。 在进行一些分析后、我确定我的 ADC 始终在通道上读取200µV μ V 的电压、即使输入完全接地也是如此。
我所使用的电路如下所示:
在本例中、我移除了与输入并联的电容器、并断开了来自电路其余部分的电容器。 然后、我将差分输入互连并将每个差分输入对接地、在路径中留下一个2.2kΩ 电阻器。 使用此配置时、我将在通道上读取大约200µV μ V 或1700位。 我想知道此失调电压或振荡是否正常、因为我在数据表中找不到此信息。 温度在27 °C 附近、我使用 ADR127AUJZ 作为外部基准。