This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08的测量中的失调电压/噪声。

Guru**** 2417050 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1448926/ads131m08-offset-noise-in-measurements-with-the-ads131m08

器件型号:ADS131M08

工具与软件:

大家早上好!
我正在使用 ADS131M08读取电路板上的信号、但采集到的值会出现一些不必要的振荡。 在进行一些分析后、我确定我的 ADC 始终在通道上读取200µV μ V 的电压、即使输入完全接地也是如此。
我所使用的电路如下所示:

在本例中、我移除了与输入并联的电容器、并断开了来自电路其余部分的电容器。 然后、我将差分输入互连并将每个差分输入对接地、在路径中留下一个2.2kΩ 电阻器。 使用此配置时、我将在通道上读取大约200µV μ V 或1700位。 我想知道此失调电压或振荡是否正常、因为我在数据表中找不到此信息。 温度在27 °C 附近、我使用 ADR127AUJZ 作为外部基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felipe:

    感谢您分享原理图、它对我来说很好。

    是的、这就是偏移误差、因为您已经将测量的输入短路。 您可以看到下面的信息、失调电压误差的典型值为240uV、您测量的200uV 接近典型值、并且您测量的值是合理的。 如果通过将 CFG 寄存器中的 GC_EN 位设置为1来启用全局斩波模式、 则应降低偏移误差。

    BR、

    戴尔