This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660EVM:如何为 ADC35XX EVM GUI 创建加载文件?

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1437825/adc3660evm-how-do-i-create-a-load-file-for-the-adc35xx-evm-gui

器件型号:ADC3660EVM
Thread 中讨论的其他器件:ADC3660

工具与软件:

 我想创建一个用于配置和加载的文件、而不是每次都配置 ADC35XX EVM GUI。 请告诉我如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI.com 上 ADC35XX GUI 的当前版本已过时、不包含加载配置文件的选项。 我们有包含此 功能的较新版本的 GUI、我们正在努力将其上传到 TI.com。 同时、我会通过电子邮件联系您、并向您发送最新版本。

    此致!

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke San

    感谢您的答复。

    我安装并使用了软件。 保存并加载配置数据时、它是否未在 GUI 屏幕上切换?

    可在 GUI 中设置的项目和 ADC3660的寄存器设置之间是否有某种对比度表?

    此致!

    Miyahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyahara San、

    当您将配置加载到 GUI 时、GUI 不会更新、它只会通过 SPI 对器件进行编程。

    这里没有用于比较寄存器映射和 GUI 中可用功能的表。 GUI 的用途是进行基本评估、其功能是配置器件每种功能模式所需的设备。 如果您要配置的 GUI 未包含某些内容、可以使用 GUI 中的控制台直接读取/写入寄存器。 控制台还会记录您在使用 GUI 时读取或写入的任何寄存器。 如果您想要配置某些特定内容、我可以提供所需的任何帮助。

    此致!

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke San

    感谢您的答复。

    我能够让实模式正常工作。
    接下来、我要设置8.3.4.2.1 FS /4与实数输出混合。
    如何设置 ADC35XX EVM GUI?
    CDC 由外部时钟设置。

    这里的条件如下所示。

    CLKIN:61.44MHz
    DCLK_IN:61.44MHz

    fs=15.36Mhz
    Fclock = 7.68MHz
    抽取因子4

    此致!

    Miyahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miyahara San、

    要实现实数输出的 FS /4混合、您需要首先按照所需的配置(通道数、分辨率等)配置器件。 然后、您可以启用复杂抽取、所需的抽取因子为4。

    然后、可以使用数字功能窗口中的 FS /4混频器开关启用 FS /4混频器。

    或者、也可以通过对寄存器0x26进行编程来配置、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke San

    我按您所说的方式进行设置、那么它会变为 Fclock = 3.41MHz。

    预期的频率为7.68MHz。
    此外、不会输出输出输出数据。

    附件是 GUI 屏幕和时钟波形的捕捉。
    请告诉我怎么了。

    此致!

    Miyahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyahara San、

    我将在明天的实验中对此进行故障排除、然后与您联系。

    此致!

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miyahara San、

    我已在实验室中对我的设置进行了测试、我看到了与您相同的内容。 我已经与设计团队取得联系、以获得有关此 FS /4混频器模式所需的全部内容的一些澄清说明。 当我得到回复时、我会回复给您。

    此致!

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke San

    我们是否还从设计团队那里收到过反馈?
    我们正在等待好消息。

    此致、

    Miyahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyahara San、

    很抱歉,我们上星期因为假期而不能上班。 是的、设计团队通知我、对于 DDC/4混频器模式、必须将 FS 块配置为复杂分贝、但输出接口不能进行配置、就好像器件处于实时抽取模式一样。  下面列出了所需的步骤:

    1) 1) FCLK = 61.44MHz、DCLKIN = 123.88MHz

    2) 2)将 ADC 配置为16位、2线模式、4倍复杂抽取。 配置采样率和 NCO 频率。

    3) 3)启用 FS /4混频器

    4) 4)将输出接口配置为实时抽取模式。 根据数据表中的配置表8-9、16位、2W 实时抽取需要实现以下特性:

    您可以在 GUI 中从此处配置 FCLK 源和 FCLK 分频器:

    将 FCLK 源设置为 BYPASS、将 FCLK Divider 设置为2。 您应该得到15.36MHz 的 FCLK。

    5)在 HSDC 专业版中、使用 ADC3660_2W_16bit_CMOS 选项、并确保将数据速率设置为30.72MHz、因为输出数据速率现在已经翻倍。 (FS /十进制因子)* 2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke San

    感谢您的答复。
    我能让它像我想的那样工作。
    最后、我们现在按屏幕所示对以下条件进行设置。
    请指出任何错误。

    组合
    ADC SAMPLINGRATE 61.44MHz
    抽取设置:8
    电线数量:2.
    输出分辨率:16位
    输出带宽:7.68MHz
    FS /4与真实输出混合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyahara San、

    从你所差来的一切看起来都是正确的。  我很高兴您能够采集数据。 我将继续、关闭该线程。 如果您需要任何其他方面的帮助、请随时创建新主题。

    此致!

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke San

    感谢您的检查。
    感谢您提供的强大建议。
    我将关闭该主题帖。

    此致、

    T.Miyahara